结果:找到"农业灌溉 园林灌溉",相关内容450条
- 2.4GHz芯片SI24R03无线网络传感器方案
- 随着科技的不断进步,智能环境监测已成为现代社会发展的必然趋势。为了满足不同场景下对环境参数的实时监测需求,我们推出了适用于无线网络传感器方案的2.4GHz芯片,旨在为用户打造高效、智能的环境监测体系。01方案介绍1、技术原理:方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线传感器节点部署在各个位置,实时收集环境数据,并通过无线信号传输到基站或手机端进行分析和显示。2、方案特点:1、高效稳定:采用先进的2.4GHz芯片技术,保证了传感器节点的高效稳定性,即使在复杂的环境中也能保持良...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 2.4GHz 传感器 工业生产 农业温室 仓储物流 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2024-03-18 01:57:00
- 铺铜问题
- 对铺铜区域内同网络的焊盘不会打上花孔或铺满,怎么回事啊?能设置吗?屏幕截图2022-11-03143841.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: PADS灌水 发帖人:xay1898 发帖时间:2022-11-03 14:35:00
- WiFi智能开关方案
- 伴随着物联网的蓬勃发展,智能家居成为备受瞩目的新兴领域,越来越多的智能产品进入消费市场并受到了广大用户的青睐,用于控制设备状态的传统机械开关也面临智能化升级。市面上出现了各种各样的智能开关,以应对各式各样的场景以及需求。乐鑫的智能开关方案,基于ESP8266EX推出升级版的ESP32-C3芯片,ESP32-C3相对于ESP8266EX,用户无需改线、无需配置网关,即可将传统机械单火线开关升级为智能单火线开关,构建功耗低、Wi-Fi性能卓越、安全可靠的智能开关。方案特点一、超低功耗:为避免电路中的灯具异常闪烁,控制Wi-Fi单火线开关的功耗尤为重要。芯片采用了先进的电源管理技术和优越的Wi-F...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: WiFi智能开关,智慧农业,乐鑫 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-08-01 15:25:00
- 【睿登】【科普】电池充电接反为什么会烧,反灌又是怎么回事
- 很多人购买睿登数控电源都是用于电池的大电流充电,但是偶有把电池接反烧坏的情况发生,电池接反会怎样?为什么?我们都知道DCDC降压电路大多数都是基于buck降压电路,最基本的结构如下:具体的原理我就不详细解释了,有兴趣的小伙伴可以自行搜索“buck降压”。现在我们先看电池正常的反灌状态。红色箭头为电流方向,电池的电能可以反灌到输入端。所以你接上电池,即使不接供电,屏幕也亮了,当前级供电断开时,控制电路会持续消耗电池的电能。如何防止反灌呢,加个二极管就可以了。插播一下我们的产品RD6012,性价比超高,如果违规版主把后面链接删了https://ruidengkeji.taobao.com/有了二...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电池 充电 接反 反灌 睿登科技 发帖人:杭州睿登科技 发帖时间:2020-08-01 17:11:00
- 超小封装,外围超精简,自带防电流倒灌USB转串口芯片CH340K发布啦
- 概述沁恒电子新推出一款高性能USB转串口桥接芯片CH340K,相较于其他USB转串口芯片,CH340K在TXD、RXD与RTS信号引脚均内置二极管,用于减少独立供电时与外围通讯设备的I/O引脚之间的电流倒灌。专用于MCU下载以及需要避免芯片间电流倒灌的应用场景;使用CH340K除了消除电流倒灌的危害以外,芯片自身的ESSOP小封装以及内置时钟等特性还可以有效节约产品成本与PCB面积。芯片特点与优势1、TXD、RXD与RTS信号脚内置二极管;2、串口波特率支持300~230400bps;3、串口支持5/6/7/8个数据位、1/2个高电平停止位,支持奇/偶/标志/空白校验;4、支持5V与3.3V...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH340 CH340K USB转串口 防倒灌串口芯片 下载专用 发帖人:WCHTECH39 发帖时间:2019-06-03 15:06:00
- 两线解码器灌溉控制技术工作原理介绍
- 关于两线解码器控制技术的优缺点: 优点: -节省电线:电磁阀只接在解码器上,不需接回控制器,电线用量可大幅度下降。以一个16站控制器为例:如果用传统多线时间控制器,一站一个电磁阀,则需要有17根电线接入控制器。如果场地象高尔夫球道,呈狭长状,电线用量非常可观。如果采用两线解码器系统,则只需两条线。 -节约控制器数量:一个控制器可接数百电磁阀;HIT的控制器最多可接128个阀。 -节约劳务成本:减少挖沟工程量; -安装特别简单。易学,易装; -维护特别简单; -电线故障易诊断(有专用诊断器); -易增加站数:只要加解码器,将解码器连接到控制器控制双线即可。不需要像多线系统那样,...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 农业灌溉 园林灌溉 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-04-23 13:51:00
- 那些在学校赚到第一桶金的人都在干嘛?
- 上高中的时候,一直是父母和老师那句“到大学就轻松了”支撑我们度过三年炼狱生活。然而,到了大学才发现,如果你每天翘课、刷剧、打游戏,彻底letitgo……就会成为别人十万加文章里“被抛弃的同龄人”!看看这群“抛弃”你的同龄人,他们是如何一边在学校里呼风唤雨,一边在职场中飞速成长,还顺便挣到了生活费?没错,他们正是立创商城校园大使!立创杯科技英才培育计划就在今年6月份,由立创商城赞助的“立创杯科技英才培育计划”在西安电子科技大学如火如荼进行,机电科协的同学们交出了优异的作品,给他们一个小小的舞台,梦想就能插上翅膀!中国芯崛起,从每一个小小的创新开始。此外,我们还与活动部、科普部、科委部、外联部等...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 校园大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-10-26 09:59:00
- 如何一毕业就有两年工作经验?立创商城校园大使了解一下~
- 有人说,校园里的那些风云人物只能活在校园里,出了校园也就成了普通人;而有些普通人,出了校园就成了风云人物。有这样一群人,他们是大学校园里的小透明,但他们目标明确、规划清晰,他们在象牙塔里提前体验职场,在当下积攒经验,一步步实现理想。——他们就是校园大使。求职的路上总是有着各种坎坷,但是现在有一条捷径送给你:——立创商城校园大使正在招募中,加入我们吧!还不了解我们?首先,来看个官方解释~我们是谁?立创商城(WWW.SZLCSC.COM),一站式电子元器件采购自营商城,成立于2011年,目前拥有国内外注册客户数超70万,平均每天近3000个元器件订单,2017年成交额近5亿元!此外,立创商城产业...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 校园大使 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-19 11:57:00
- 【码农心得】打不开大于10序号的USB串口的解决方案
- 现写现学~今天碰到一个问题,跟大家分析一下心得~使用WIN32API打开当COM号大于10的时候,会出现打开错误或失败,一般解决的办法是人工修改USB串口的com的名称让它的com号是单位数(如:COM1~COM9),但这样较麻烦。而且,客户的电脑,在远方,让客户自己修改也不现实吧?!那咋办?解决办法如下:产生这种奇怪现象的原因是:微软预定义的标准设备中含有“COM1”-“COM9”。所以,“COM1”-“COM9”作为文件名传递给函数时操作系统会自动地将之解析为相应的设备。但对于COM10及以上的串口,“COM10”之类的文件名系统只视之为一般意义上的文件,而非串行设备。为了增加对COM1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB串口 编程 码农 发帖人:大白马 发帖时间:2017-09-05 20:03:00
- 8通道集成PNP大电流输出芯片62783
- 工业控制系统常用24VNPN和PNP信号,目前日本的方案PNP输出普遍采用62783集成IC。和采用单个PNP晶体管相比方便布线,减少占用PCB面积,便于维修!
- 所属专栏: 方案应用展 标签: PNP达林顿集成芯片 发帖人:SZHH 发帖时间:2017-05-19 14:59:00
返回